990-91263A-018

設置の準備

  1. 前面パネルを取り外します。
  2. 上部プレートを取り外します。
  3. 透明プレートを取り外します。
  4. 上部カバーを取り外します。
  5. 別のモジュール式バッテリーキャビネットまたは隣接UPSに隣接するサイドパネルを取り外します。
  6. ボード640-7552からカバーを取り外します。
  7. バッテリーカバーを取り外します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?