Kuruluma Hazırlanma
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kablo kanalları için delik açmayın ya
da delmeyin veya UPS'e yakın delik açmayın ya da delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
- Ön paneli çıkarın.
- Üst kapağı çıkarın:
- Vidaları sökün ve üst kapağın ön tarafını yukarı doğru yatırın.
- Üst kapağı çıkarmak için arkaya doğru kaydırın. Üst kapağın arkasındaki çıkıntılar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan ayrılmalıdır.
- Akü kapağı çıkarın. Akü terminallerini akü modüllerinin önünden ayırın.
- Arka rakor plakalarını ve arka fırça plakalarını UPS'den çıkarın. Bunlar sinyal kablosu yönlendirmesi içindir.
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
- Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
- Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için arka rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.
- non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını sol arka fırçadan/rakor plakasından UPS’ye yönlendirin.
- Class 2/SELV Sinyal kablolarını orta arka fırçadan/rakor plakasından UPS'ye yönlendirin.
- Kontrolöre bağlanan harici iletişim kabloları, sağ arka fırçadan/rakor plakasından ve kablo kanalından UPS'in önüne yönlendirin.
- Sol rakor plakasını UPS'in arkasından çıkarın.
- Rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
- Daha iyi erişim için sağ arka plakayı çıkarın.