Installatie voorbereiden
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of kabelgeleidingen
terwijl de wartelplaat is geïnstalleerd, en boor of stans niet
dicht bij de UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
- Koppel de twee signaalkabels los van het display op de UPS en verwijder de deur.
- Voor UPS zonder vooraf geïnstalleerde vermogensmodules: Begin bij het installeren van de vermogensmodules bij de onderste
plank:
- Verwijder de schroef aan iedere zijde van de lege plank van de vermogensmodule.
- Duw de vermogensmodule op de plank.
- Plaats de schroef terug aan iedere zijde van de plank.
- Verwijder de batterijplaat.
- Koppel vooraf geïnstalleerde batterijklemmen los van de voorkant van de batterijmodules.
- Voor installatie met een modulaire batterijbehuizing: Verwijder de bovenplaat:
- Verwijder de schroeven en kantel de voorkant van de bovenplaat naar boven.
- Schuif de bovenplaat naar voren om deze te verwijderen. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat moeten uit de sleuven aan de achterkant van de UPS worden gehaald.
- Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Verwijder het linkerzijpaneel en de plaat. Werp de plaat weg.
- Voor installatie met een onderhoudsbypassbehuizing of vereenvoudigd 1+1 parallel systeem: Verwijder het rechterzijpaneel. Bewaar het rechterzijpaneel.
- Verwijder de kabelgeleider aan de achterkant van de UPS.
- Verwijder de bovenste of onderste wartelplaat van de kabelgeleider.
- Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen in de bovenste of onderste wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
- Plaats de bovenste of onderste wartelplaat terug op de kabelgeleider.
- Installeer de kabelgeleider op de UPS. De kabelgeleider is in omgekeerde positie geïnstalleerd.
GEVAAR
VOORZICHTIG