990-91262D-018

信号ケーブルの準備

  1. 上部の配線口カバーと上部のブラシプレートをUPSから取り外します。これは信号ケーブルを配線するためです。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • 電線管を使用しない場合:ブラシプレートを元に戻します。
    • 電線管を使用する場合:配線口カバーに電線管用の穴を開け、配線口カバーを元に戻します。
  3. 以下の図に示すカバーを取り外します。
  4. non-Class 2/non-SELV信号ケーブルを右側のブラシ/配線口カバーを通して配線します。
  5. Class 2/SELV信号ケーブルを左側と中側のブラシ/配線口カバーを通して配線します。

    電線管を使用しないUPS

    電線管を使用したUPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?