990-6161A-011

Modulaarisen akkukotelo 1:n valmistelu signaalikaapeleita varten

Vain asennuksissa, joissa käytetään etä-UPSia:

  1. Irrota läpivientilevyt ja harjalevyt modulaarisen akkukotelo 1:n edestä.
  2. Tee jokin seuraavista:
    • Asennuksissa, joissa ei käytetä läpivientejä: Asenna harjalevyt takaisin paikalleen.
    • Asennuksissa, joissa käytetään läpivientejä: Poraa läpivienneille reikä läpivientilevyihin, asenna läpiviennit paikalleen ja asenna läpivientilevyt takaisin paikalleen.

    Läpiviennitön modulaarinen akkukotelo 1

    Läpiviennillinen modulaarinen akkukotelo 1

  3. Vie Class 2/SELV-signaalikaapeli oikeanpuoleisen läpivienti-/harjalevyn kautta modulaarisen akkukotelo 1:een.
  4. Vie non-Class 2/non-SELV-signaalikaapeli vasemmanpuoleisen läpivienti-/harjalevyn kautta modulaarisen akkukotelo 1:een.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?