990-6161A-037

模块电池柜 1 的信号线安装准备

仅适用于带不相邻 UPS 的系统。

  1. 拆下模块电池柜 1 的前密封盖板和刷板。
  2. 执行以下操作之一:
    • 对于不带导线管的系统:重新装回刷板。
    • 对于带导线管的系统:在导线管的密封盖板中钻孔,安装导线管,然后重新装回密封盖板。

    模块电池柜 1(不带导线管)

    模块电池柜 1(带导线管)

  3. Class 2/SELV 信号线穿过右密封盖板/刷板,接入模块电池柜 1。
  4. non-Class 2/non-SELV 信号线穿过左密封盖板/刷板,接入模块电池柜 1。
本页的QR代码

这有帮助吗?