990-5914B-006

Preparar la caja del disyuntor de batería para el cableado

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No haga orificios para el cableado o los conductos mientras las placas guía estén instaladas ni realice perforaciones ni orificios cerca del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Retire las placas guía:
    • Para la entrada de cables por la parte inferior: Retire la placa guía inferior.
    • Para la entrada de cables por la parte superior (disponible solo para la caja del disyuntor de batería de 20–80 kW):: Retire la placa guía.

    Entrada de cables por la parte superior para caja del disyuntor de batería de 20–80 kW

    Entrada de cables por la parte inferior para caja del disyuntor de batería de 20–80 kW

    Entrada de cables por la parte inferior para caja del disyuntor de batería de 100–200 kW

     
  2. Perfore los orificios para el cableado o los conductos en las placas guía.
  3. Instale conductos (si procede) y vuelva a colocar las placas guía.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Compruebe que no haya bordes afilados que puedan dañar los cables.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Entrada de cables por la parte superior para caja del disyuntor de batería de 20–80 kW

    Entrada de cables por la parte inferior para caja del disyuntor de batería de 20–80 kW

    Entrada de cables por la parte inferior para caja del disyuntor de batería de 100–200 kW

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?