990-91141K-037

区域抗震合规

相关证书备索。

国家/地区 规范代码 危险等级 - 地面 危险等级 - 屋顶
阿根廷 INPRES-CIRSOC103 地震带 4 地震带 4
澳大利亚 AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
加拿大* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
智利 NCh 433.Of1996 地震带 3 地震带 2
中国 GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 1.2
欧洲 欧洲规范 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
印度 IS 1893(第 1 部分):2016 Z = 0.36 Z = 0.36
日本 建筑标准法 地震带 A 地震带 A
新西兰 新西兰标准 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
秘鲁 N.T.E. - E.030 地震带 4 地震带 4
俄罗斯 SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
中国台湾 CPA 2011 耐震设计规范 SSD = 0.8 SSD = 0.8
美国* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?