990-5910F-012

Remplacement ou installation d'une chaîne batterie modulaire

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous manipulez les batteries :
  • L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé uniquement par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez aucune personne non autorisée s'approcher des batteries.
  • Ne jetez pas les batteries au feu ; elles risquent d'exploser.
  • N'ouvrez pas, ne modifiez pas et n'endommagez pas les batteries. La solution électrolytique qui serait libérée est nocive pour la peau et les yeux. Elle peut être toxique.
  • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
  • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
  • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
  • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
  • Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF) avant d'effectuer cette opération.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risques d'endommagement de l'équipement
  • Lorsque vous remplacez ou installez des modules de batterie, utilisez toujours le même type de module de batterie (même référence commerciale) dans tout le système d'ASI.
  • Remplacez ou installez toujours une chaîne batterie complète (quatre modules de batterie).
  • Attendez que le système soit prêt à être alimenté avant d'installer les modules de batterie dans le système. Le laps de temps séparant l'installation des modules de batterie de la mise sous tension du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.
  • Si le système d'ASI n'est pas alimenté pendant une période prolongée, il est recommandé de le mettre sous tension pendant 24 heures au moins une fois par mois, pour recharger les modules de batterie et éviter des dommages irréversibles liés au déchargement complet.
  • Stockez les modules de batterie à une température ambiante comprise entre -15 et 40 °C (5 et 104 °F).
  • Stockez les modules de batterie dans leur emballage de protection d'origine.
  • Les modules de batterie stockés entre -15 et 25 °C (5 et 77 °F) doivent être rechargés tous les six mois pour éviter des dommages liés au déchargement complet. Les modules de batterie stockés à plus de 25 °C (77 °F) doivent être rechargés plus fréquemment.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
Risque de perte d'alimentation de la charge
La batterie de secours n'est pas disponible dans une armoire lorsque le disjoncteur batterie BB de l'armoire est en position ouverte (OFF).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF) sur l'ASI et/ou l'armoire batterie modulaire dans lesquelles les modules de batterie doivent être remplacés ou installés.
  2. Retirez le panneau de batterie de l'ASI et/ou de l'armoire batterie modulaire.
  3. Retrait d'un module de batterie :
    1. Débranchez les bornes de batterie de l'avant du module de batterie.
    2. Retirez la vis de la poignée du module de batterie et soulevez la poignée.
    3. Tirez délicatement le module de batterie hors de son emplacement. Retirez toujours la chaîne batterie complète (quatre modules de batterie).
  4. Installation d'un module de batterie :
    1. Insérez le module de batterie dans la fente. Remplissez les étagères de bas en haut. Installez toujours une chaîne batterie complète (quatre modules de batterie).
    2. Tournez la poignée du module de batterie vers le bas et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
    3. Raccordez les bornes de batterie à l'avant du module de batterie.
  5. Consultez Affichage de l'état de la batterie modulaire pour vérifier l'installation correcte des modules de batterie.
  6. Réinstallez le panneau de batterie sur l'ASI et/ou l'armoire batterie modulaire.
  7. Placez le disjoncteur batterie BB en position fermée (ON) sur l'ASI et/ou l'armoire batterie modulaire.
  8. Uniquement pour un remplacement total de tous les modules de batterie dans le système d'ASI : Sélectionnez Maintenance > Remplacement batt. pour réinitialiser toutes les données de la batterie (y compris le facteur de vieillissement de l'autonomie batterie, les compteurs de durée de vie et les statistiques de batterie).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?