990-5910F-019

모듈형 배터리 스트링 교체 또는 설치

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
  • 배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.
  • 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
  • 배터리를 개봉, 개조 또는 절단하지 마십시오. 배터리에서 누출된 전해액은 피부와 눈에 유해합니다. 독성 물질일 수 있습니다.
  • 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
  • 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
  • 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
  • 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
  • 이 절차를 시작하기 전에 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
장비 손상 위험
  • 배터리 모듈을 교체하거나 설치할 때는 항상 전체 UPS 시스템에서 동일한 배터리 모듈 유형(동일한 상업 참조)을 사용하십시오.
  • 언제나 배터리 스트링 전체(배터리 모듈 4개로 구성)를 교체/설치하십시오.
  • 시스템에 배터리 모듈을 설치하기 전에 시스템에 전원을 공급할 준비가 될 때까지 기다리십시오. 배터리 모듈 설치 후 UPS 시스템을 가동시킬 때까지 72시간 또는 3일을 초과해서는 안 됩니다.
  • UPS 시스템의 전원을 장기간 동안 차단 상태로 보관해야 할 경우, 최소 매월 1회씩 24시간 동안 UPS 시스템을 작동하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 설치된 배터리 모듈이 충전되므로 완전 방전으로 인한 돌이킬 수 없는 손상을 방지할 수 있습니다.
  • 실내 온도 -15~40°C(5~104°F)에서 배터리 모듈을 보관하십시오.
  • 배터리 모듈을 구입 당시의 보호 포장에 보관하십시오.
  • 완전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 -15~25°C(5~77°F)에서 보관된 배터리 모듈을 6개월마다 재충전해야 합니다. 25°C(77°F) 이상에서 보관된 배터리 모듈은 짧은 간격으로 재충전해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
주의 사항
부하 전원 공급 정지 위험
캐비넷의 배터리 차단기 BB가 열림(OFF) 위치에 있으면 캐비넷에서 배터리 백업을 사용할 수 없습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 배터리 차단기 BB를 UPS 및/또는 배터리 모듈을 교체하거나 설치해야 하는 모듈형 배터리 캐비닛의 열림(OFF) 위치로 설정합니다.
  2. UPS 및/또는 모듈형 배터리 캐비닛에서 배터리 커버를 제거합니다.
  3. 배터리 모듈 제거:
    1. 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에서 연결 해제합니다.
    2. 배터리 모듈 핸들에서 나사를 제거한 뒤 핸들을 위로 돌립니다.
    3. 배터리 모듈을 조심스럽게 슬롯에서 당겨 뺍니다. 항상 전체 배터리 스트링(4개의 배터리 모듈)을 제거하십시오.
  4. 배터리 모듈 설치:
    1. 배터리 모듈을 슬롯으로 밀어 넣습니다. 하단에서 상단으로 선반을 채웁니다. 항상 전체 배터리 스트링(4개의 배터리 모듈)을 설치하십시오.
    2. 배터리 모듈의 핸들을 아래로 돌린 뒤, 제공된 나사를 사용하여 핸들을 선반에 고정합니다.
    3. 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
  5. 배터리 모듈이 올바르게 설치되었는지 확인하려면 모듈형 배터리 상태 보기를 참조하십시오.
  6. UPS 및/또는 모듈형 배터리 캐비닛에서 배터리 커버를 다시 설치합니다.
  7. 배터리 차단기 BB를 UPS 및/또는 모듈형 배터리 캐비닛의 닫힘(ON) 위치로 설정합니다.
  8. UPS 시스템의 모든 배터리 모듈을 완전히 교체한 경우만 해당: 유지보수 > 배터리 교체를 선택하여 모든 배터리 데이터(배터리 런타임 노화 요소, 서비스 수명 카운터 및 배터리 통계 포함)를 재설정합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?