990-91216A-012

Retrait du cavalier neutre (option)

NOTE: Le cavalier neutre réalise un raccordement vissé du neutre de sorte qu'il ne soit pas déconnecté lors de l'ouverture des disjoncteurs à 4 pôles. Ne retirez les cavaliers neutres que s'il s'agit d'une exigence locale.
  1. Retirez les cavaliers neutres (câble et/ou jeu de barres) entre UOB1 et UOB2. Réinstallez les vis dans la même position.
  2. Retirez les cavaliers neutres sur le MBB (câble ou jeu de barres).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Code QR pour cette page

Contenu utile ?