990-91111F-034

Harici Akü Çözümü Gereksinimleri

Akü ara yüzü için Schneider Electric Akü kesicisi panoları tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun.

Harici Akü Kesicisi Gereksinimleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Seçilen tüm akü kesicileri, düşük voltaj açtırma bobini veya shunt trip açtırma bobini ile birlikte ani trip fonksiyonu ile donatılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Akü sigortasını seçerken göz önünde bulundurmanız gerekenler aşağıda listelenenlerden daha fazladır. Daha fazla bilgi için lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun.

Akü Kesici İçin Tasarım Gereklilikleri

Akü kesicisi nominal DC gerilimi > Normal akü gerilimi Akü konfigürasyonunun normal gerilimi, en yüksek nominal akü gerilimi olarak tanımlanır. Bu, akü bloklarının sayısı x hücre sayısı x hücre float gerilimi olarak tanımlanabilen float gerilimine eşdeğer olabilir.
Akü kesicisi nominal DC akımı > Nominal deşarj akü akımı Bu akım UPS tarafından kontrol edilir ve maksimum deşarj akımını içermelidir. Bu, tipik olarak deşarj sonundaki akım olacaktır (minimum çalışma DC gerilimi veya aşırı yük durumunda veya bir kombinasyon).
DC inişleri DC kablolar için iki adet DC iniş gereklidir.
İzleme için AUX switchleri Her bir akü kesicisine bir adet AUX switchi takılmalı ve UPS'e bağlanmalıdır. UPS, iki adete kadar akü kesicisini izleyebilir.
Kısa devre kesme kapasitesi Kısa devre kesme kapasitesi, (en büyük) akü konfigürasyonunun kısa devre DC akımından daha yüksek olmalıdır.
Minimum trip akımı Kesiciyi kısa devre esnasında trip ettirmek için, minimum kısa devre akımı, akü kesicisini trip etmek için akü konfigürasyonuna uymalıdır, ömrünün sonuna kadar.

Akü Kabloları Dizilimi için Rehber

NOT: Harici aküler için, UPS uygulamaları için sadece yüksek oranlı aküler kullanın.
NOT: Akü bankı uzaktan yerleştirildiğinde, kabloların düzenlenmesi voltaj düşüşü ve endüktansı azaltmak için önemlidir. Akü bankı ile UPS arasındaki mesafe 200 m'yi (656 ft) geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
NOT: Elektromanyetik radyasyon riskini en aza indirgemek için, aşağıdaki talimatları izlemeniz ve topraklanmış metalik tepsi destekleri kullanmanız kesinlikle önerilir.
Kablo Uzunluğu
<30 m Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir Tavsiye edilir
31–75 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir
76–150 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir
151–200 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Tavsiye edilir
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?