990-5910E-018

UPS設定のUSBデバイスへの保存

注記: UPSは同じUPSで保存された設定のみを受け付けます。他のUPSで保存された設定を再利用することはできません。
  1. 設定 > 保存/復元をタップします。
  2. 前面パネルを開けます。
  3. USBデバイスをUPSのUSBポート1に挿入します。
  4. 保存をタップして、現在のUPS設定をUSBデバイスに保存します。
    注記: 保存プロセスが終了するまでUSBデバイスを取り外さないでください。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?