990-5910F-019

USB 장치를 통한 UPS 설정 저장

주의: UPS는 최초에 동일한 UPS로부터 저장된 설정만 허용할 수 있습니다. 다른 UPS에서 저장된 설정은 다시 사용할 수 없습니다.
  1. 구성 > 저장/복원을 누릅니다.
  2. 전면 패널을 엽니다.
  3. USB 장치를 UPS의 USB 포트 1에 삽입합니다.
  4. 저장을 눌러 USB 장치에서 현재 UPS 설정을 저장합니다.
    주의: 저장 프로세스가 완료될 때까지 USB 장치를 제거하지 마십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?