990-5910F-018

ディスプレイ環境設定の設定

  1. 設定 > 一般 > ディスプレイ をタップします。
    1. 温度単位を摂氏または華氏に設定します。
    2. -または+をタップしてディスプレイ輝度を設定します。
    3. アラーム音有効化または無効化に設定します。これにより、すべてのアラーム音が有効/ミュートになります。
    4. タッチスクリーン音有効化または無効化に設定します。これにより、すべての表示音(アラーム音を除く)が有効/ミュートになります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?