990-5910F-019

Kirk 키가 설치된 단일 UPS 시스템의 유지보수 바이패스 작동으로 종료

주의: 차단기는 연결된 차단기 표시등이 켜져 있는 경우에만 사용하십시오.
  1. 제어 > 작동 모드 > 바이패스 작동으로 전환을 선택합니다.
  2. SKRU 푸시 버튼을 누른 상태에서 SKRU 인터락에서 키 A를 돌려 제거합니다.
  3. 유지보수 바이패스 차단기 MBB의 인터락에 키 A를 넣고 키를 돌립니다.
  4. 유지보수 바이패스 차단기 MBB를 닫습니다.
  5. 장치 출력 차단기 UOB를 엽니다.
  6. 장치 출력 차단기 UOB의 인터락에서 키 B를 돌려 제거합니다.
  7. SKRU 인터락에 키 B를 넣고 키를 잠금 위치로 돌립니다.
  8. 제어 > 인버터 > 인버터 꺼짐을 선택합니다.
  9. 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB를 엽니다(설치된 경우).
  10. 배터리 차단기를 엽니다.
  11. 입력 차단기 UIB를 엽니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?