990-5910E-023

Slå av til vedlikeholdsbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøkkel installert

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
  1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift.
  2. Hold SKRU-knappen nede, drei og fjern nøkkel A fra SKRU-låsen.
  3. Sett inn nøkkel A i låsen for vedlikeholdsbypassbryteren (MBB) og drei nøkkelen.
  4. Lukk vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
  5. Åpne enhetsutgangsbryteren (UOB).
  6. Drei og fjern nøkkel B fra låsen til enhetsutgangsbryteren (UOB).
  7. Sett nøkkel B i SKRU-låsen og drei nøkkelen til låst posisjon.
  8. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av.
  9. Åpne inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
  10. Åpne batteribryteren(e).
  11. Åpne enhetsinngangsbryteren (UIB).
QR code for this page

Var dette til hjelp?