990-91260E-018

単機システムの概要

UIB ユニット入力ブレーカー
SSIB スタティックスイッチ入力ブレーカー
IMB 内部保守ブレーカー
UOB ユニット出力ブレーカー
BB バッテリーブレーカー(UPS内の内部バッテリー用)
注記: 一部のシステム構成では、UIB/SSIB/UOBはスイッチ(上流保護装置付き)です。詳細については、現場のマニュアルを参照してください。

単機システム – 1系統主電源

単機システム – 2系統主電源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?