990-5910F-006

Iniciar el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando el indicador luminoso correspondiente esté encendido.
  1. Si está abierto, cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo , y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  3. Procedimiento de arranque genérico para un sistema SAI con disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si está abierto, cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    2. Cierre el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
    3. Cierre los disyuntores de batería.
    4. Si es posible, seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv .
    5. Cierre el disyuntor de salida de la unidad UOB.
    6. Repita del paso a hasta el e para otros SAI en un sistema en paralelo.
    7. Cierre el disyuntor de aislamiento del sistema SIB, si lo hay.
    8. Abra el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB.
    9. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón INVERSOR ACTIVADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
  4. Procedimiento de arranque genérico de un sistema SAI que utiliza el disyuntor de mantenimiento interno IMB (sin disyuntor MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si está abierto, cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    2. Cierre los disyuntores de batería.
    3. Repita los pasos a y b para otros SAI en un sistema en paralelo 1+1 simplificado.
    4. Abra el disyuntor de mantenimiento interno (IMB).
    5. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón INVERSOR ACTIVADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?