990-5910F-017

Avvio del sistema UPS durante il funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Un interruttore/sezionatore può essere azionato esclusivamente quando la spia corrispondente è accesa.
  1. Se aperto, chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  3. Procedura di avvio generica per un sistema UPS con bypass di manutenzione esterno MBB:
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di accensione generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Se aperto, chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    2. Chiudere l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
    3. Chiudere gli interruttori delle batterie.
    4. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    5. Chiudere l'interruttore di uscita unità (UOB).
    6. Ripetere i passaggi da a a e per altri UPS in un sistema in parallelo.
    7. Chiudere il sezionatore di isolamento sistema (SIB), se presente.
    8. Aprire il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
    9. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo oppure premere il pulsante ON dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller.
  4. Procedura di avvio generica per un sistema UPS che utilizza il sezionatore di manutenzione interno IMB (nessun MBB presente):
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di accensione generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Se aperto, chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    2. Chiudere gli interruttori delle batterie.
    3. Ripetere i passaggi da a a b per altri UPS in un sistema parallelo 1 + 1 semplificato.
    4. Aprire il sezionatore di manutenzione interno IMB.
    5. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo oppure premere il pulsante ON dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?