990-5910E-025

Uruchom system UPS z trybu wyłączenia

UWAGA: Użyj tej procedury, aby uruchomić zasilacz UPS z trybu wyłączenia bez podłączonego obciążenia. Jeśli uruchamiasz zasilacz UPS z obciążeniem podłączonym z wyłącznika MBB lub IMB, wykonaj procedurę w sekcji Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy obejścia serwisowego.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minuty.
  2. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli znajduje się w systemie).
  3. Zamknij wyłączniki baterii (jeśli znajdują się w systemie).
  4. Zamknij wyłącznik wyjścia układu UOB.
  5. Zamknij wyłącznik izolacji systemu SIB (jeśli jest obecny).
  6. Włącz falownik, naciskając przycisk WŁ. na skrzynce kontrolnej, lub wykonując instrukcje w sekcji WŁĄCZ falownik.
QR code for this page

czy było to pomocne?