990-5910F-017

Avvio dal funzionamento in bypass di manutenzione per sistema UPS singolo con chiave Kirk installata

NOTA: Un interruttore/sezionatore può essere azionato esclusivamente quando la spia corrispondente è accesa.
  1. Chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa tre minuti.
  2. Chiudere l'interruttore di ingresso del commutatore statico (SSIB), se presente.
  3. Chiudere gli interruttori delle batterie.
  4. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass .
  5. Tenere premuto il pulsante SKRU, ruotare e rimuovere la chiave B dall'interlock SKRU.
  6. Inserire la chiave B nell'interlock per l'interruttore di uscita unità (UOB) e ruotare la chiave.
  7. Chiudere l'interruttore di uscita unità (UOB).
  8. Chiudere il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
  9. Ruotare e rimuovere la chiave A dall'interlock per il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
  10. Inserire la chiave A nell'interlock SKRU e ruotare la chiave fino a bloccarla.
  11. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo .
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?