990-5910E-017

Modalità di sistema

La modalità di sistema indica lo stato di uscita del sistema UPS completo, inclusi gli interruttori esterni, e indica quale sorgente alimenta il carico.

Funzionamento inverter

Durante il funzionamento inverter, il carico è alimentato dagli inverter. L'UPS può essere in modalità di funzionamento normale o a batteria quando la modalità operativa del sistema è in funzionamento inverter.

Funzionamento in modalità bypass statico richiesto

Quando il sistema si trova in funzionamento in modalità bypass statico richiesto, il carico è alimentato dalla sorgente di bypass. Se viene rilevato un guasto, il sistema passa al funzionamento inverter o al funzionamento in modalità bypass statico forzato.

Funzionamento in modalità bypass statico forzato

Il sistema si trova in bypass statico forzato a causa di un comando dal sistema UPS o poiché l'utente ha premuto il pulsante OFF dell'inverter sugli UPS. Durante il funzionamento in modalità bypass statico forzato, il carico è alimentato direttamente dalla sorgente di bypass con alimentazione non condizionata.

NOTA: Le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa se il sistema si trova in bypass statico forzato.

Funzionamento in bypass di manutenzione

Durante il funzionamento in modalità bypass di manutenzione, il carico è alimentato direttamente dalla sorgente di bypass con alimentazione non condizionata.

NOTA: le batterie non sono disponibili come sorgente di alimentazione alternativa durante il funzionamento in bypass di manutenzione.

Modalità ECO

La modalità ECO consente di configurare il sistema per l'utilizzo del funzionamento in modalità bypass statico richiesto, con il carico alimentato attraverso il bypass, come modalità operativa preferita in circostanze predefinite. Il vantaggio principale della modalità ECO è una riduzione del consumo di energia elettrica. In caso di interruzione dell'alimentazione di servizio/di rete, l'UPS passa al funzionamento inverter per un'alimentazione continua del carico.

NOTA: Quando vengono modificate le impostazioni della modalità ECO di un UPS in un sistema in parallelo, le impostazioni vengono condivise con tutti gli UPS presenti nel sistema in parallelo.

Modalità ECOnversion

La modalità ECOnversion consente al sistema di alimentare la parte attiva del carico attraverso il bypass. L'inverter continua a funzionare in parallelo con la sorgente di bypass e alimenta la parte reattiva del carico. Il fattore di potenza in ingresso dell'UPS, a prescindere dal fattore di potenza del carico, viene mantenuto prossimo all'unità poiché la parte reattiva del carico viene notevolmente ridotta nella corrente in ingresso dell'UPS. In caso di interruzione dell'alimentazione di servizio/di rete, l'inverter mantiene immediatamente la tensione di uscita eliminando, in pratica, interruzioni e cadute durante il trasferimento dalla modalità ECOnversion.

NOTA: Quando vengono modificate le impostazioni della modalità ECOnversion di un UPS in un sistema in parallelo, le impostazioni vengono condivise con tutti gli UPS presenti nel sistema in parallelo.

Modalità OFF

Il sistema non alimenta il carico. Le batterie sono cariche e il display è acceso.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?