990–5914A–012

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft)
M10 30 Nm (22 lb-ft)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?