990–5914A–018

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M4 1.7 Nm(1.25 lb-ft)
M6 5 Nm(3.69 lb-ft)
M8 17.5 Nm(12.91 lb-ft)
M10 30 Nm(22 lb-ft)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?