990–5947A–032

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm (1.25 ปอนด์-ฟุต)
M6 5 Nm (3.69 ปอนด์-ฟุต)
M8 17.5 Nm (12.91 ปอนด์-ฟุต)
M10 30 Nm (22 ปอนด์-ฟุต)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?