990–5914A–016

Pengaturan Pemutus

Pengaturan Pemutus untuk Pemutus Baterai 20–80 kW

Pengaturan Pemutus untuk Pemutus Baterai 100–200 kW

Taraf ukur UPS 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?