990–5914A–018

トリップ設定

20~80 kWのバッテリーブレーカーのトリップ設定

100~200 kWのバッテリーブレーカーのトリップ設定

UPS定格 20~60 kW 80 kW 100~150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?