990–5914A–019

트립 설정

20–80kW 배터리 차단기의 트립 설정

100–200kW 배터리 차단기의 트립 설정

UPS 정격 20–60kW 80kW 100–150kW 200kW
Ir(A) 175 225 420 600
Im(A) 1250 1250 1500 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?