990–5914A–028

Настройка отключающей способности

Батарейный автомат 20–80 кВт

Батарейный автомат 100–200 кВт

Мощность ИБП 20–60 кВт 80 кВт 100–150 кВт 200 кВт
Ir (A) 175 225 420 600
Iм (A) 1250 1250 1500 1500
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?