Start en batteritest
Forudsætninger:
-
Batteriafbryderne er lukkede.
-
Der er ingen kritiske alarmer.
-
Bypassforsyningen skal være til rådighed.
-
Statisk bypassdrift skal være til rådighed.
-
Batterierne skal være mere end 50 % opladte.
-
Resterende batteridriftstid skal være over 4 minutter.
-
Driftstilstanden skal være normal, ECOnversion- eller ECO-tilstand.
-
Systemdriftstilstanden skal være vekselretter-, ECOnversion- eller ECO-tilstand.
Denne funktion gennemfører en række test på batterierne, f.eks. kontrol af om der er sprunget en sikring, eller om batteriet er svækket. Testen aflader batterierne og bruger omkring 10 % af den samlede batteridriftstid. Eksempel: Hvis batteridriften er 10 minutter, så kører testen i 1 minut. Batteritesten kan indstilles til at køre automatisk med forskellige tidsintervaller (fra en gang om ugen til en gang om året).
- Vælg .
- Tryk på OK på bekræftelsesskærmen.