990-5910G-022

Een batterijtest starten

Vereisten:

  • De batterijschakelaars zijn gesloten.

  • Geen kritieke alarmen aanwezig.

  • De bypassvoeding moet beschikbaar zijn.

  • Statische-bypassmodus moet beschikbaar zijn.

  • De batterijen moeten meer dan 50% opgeladen zijn.

  • De beschikbare autonomietijd moet langer dan 4 minuten zijn.

  • De bedrijfsmodus moet in normaal bedrijf, eConversion- of ECO-modus staan.

  • De systeembedrijfsmodus moet in omvormerbedrijf, eConversion- of ECO-modus staan.

Deze functie voert een aantal tests op de batterijen uit, zoals controles op doorgebrande zekeringen en detectie van zwakke batterijen. Tijdens de test worden de batterijen ontladen en de test zal zo'n 10% van de totale autonomietijd verbruiken. Voorbeeld: Als u nog 10 minuten autonomietijd heeft, duurt de test 1 minuut. De batterijtest kan worden ingesteld om automatisch op verschillende tijdsintervallen te worden uitgevoerd (van wekelijks tot jaarlijks).

  1. Selecteer Onderhoud > Batterij > Test starten.
  2. Tik op OK op het bevestigingsscherm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?