990-5910E-037

启动运行时间校准测试

此功能用于电池预估剩余运行时间值的校准。在该测试中,UPS 切换为电池运行模式,电池放电至低 DC 警告级别。根据经历时间和负载信息,可计算出电池容量并可对预估运行时间进行校准。

施耐德电气建议每次更换电池或对电池解决方案进行改动后,在启动时执行运行时间校准测试。

注意
小心设备损坏
  • 在运行时间校准测试期间,电池电量降至极低水平,因而无法在输入电源发生故障时对负载提供支持。
  • 电池将会放电至低 DC 警告级别,这会导致校准后充满电之前电池运行时间缩短。
  • 反复进行电池测试或校准会缩短电池使用寿命。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

前提条件:

  • 无严重警报。

  • 电池必须 100% 充电。

  • 负载百分比必须至少为 10%,且测试过程中充电量不得超过 20%。示例:如果测试开始时的负载百分比为 30%,则如果在测试过程中负载百分比降至 24% 以下或升至 36% 以上时,测试将中止。

  • 旁路电源必须可用。

  • 运行模式必须处于正常运行、E-变换或 ECO 模式。

  • 系统运行模式必须处于逆变器、E-变换或 ECO 模式。

  1. 点击主屏幕上的菜单按钮。
  2. 选择 维护 > 运行时间校准 > 启动校准
  3. 在确认屏幕上点击确定
本页的QR代码

这有帮助吗?