990-5910E-028

Режимы ИБП

Штатный режим работы

В штатном режиме работы ИБП поддерживает нагрузку с помощью питания.

Работа от батарей

Если происходит сбой питания от электросети, ИБП переходит в режим работы от батареи и поддерживает нагрузку с помощью питания от источника постоянного тока.

Режим требуемого статического байпаса

ИБП можно перевести в режим требуемого статического байпаса посредством команды с дисплея. Во время работы в режиме статического байпаса нагрузка запитывается напрямую от источника байпаса. При возникновении ошибки ИБП перейдет в режим нормальной работы или режим принудительного статического байпаса. При перебоях питания от сети во время режима работы требуемого статического байпаса ИБП перейдет в режим работы от батареи.

Режим принудительного статического байпаса

ИБП находится в режиме принудительного статического байпаса, если поступила команда из ИБП или пользователь нажал кнопку отключения инвертора OFF на ИБП. Во время работы в режиме принудительного статического байпаса нагрузка запитывается напрямую от источника байпаса.

Примечание: Батареи недоступны в качестве резервного источника питания, пока ИБП работает в режиме принудительного статического байпаса.

Режим механического байпаса через встроенный рубильник IMB

Когда внутренний рубильник механического байпаса IMB замкнут, ИБП переходит в режим сервисного байпаса. Нагрузка питается непосредственно из электросети от источника байпаса. Обслуживание и замена могут выполняться на силовых модулях, модуле статического выключателя и на блоке контроллера, когда ИБП находится в этом режиме. Внутренний сервисный выключатель IMB может использоваться только в одиночных и упрощенных параллельных системах 1+1, не имеющих внешнего выключателя сервисного байпаса.

Примечание: Во внутреннем режиме сервисного байпаса батареи недоступны в качестве резервного источника питания.

Режим механического байпаса через внешний рубильник (MBB)

Если сервисный автоматический выключатель байпаса (MBB) замкнут на панели внешнего сервисного байпаса / шкафа или распределительных устройствах сторонних поставщиков, ИБП переходит во внешний режим сервисного байпаса. Нагрузка питается непосредственно из электросети от источника байпаса. Обслуживание и замена могут выполняться для целого ИБП во время внешнего режима сервисного байпаса через сервисный автоматический выключатель байпаса (MBB).

Примечание: Во внешнем режиме сервисного байпаса батареи недоступны в качестве резервного источника питания.

Использование режима ожидания статического байпаса

Режим ожидания статического байпаса доступен только для отдельных ИБП в параллельной системе. ИБП переходит в режим ожидания статического байпаса, если был предотвращен переход ИБП в режим принудительного статического байпаса и другие ИБП в данной параллельной системе могут поддерживать нагрузку. В режиме ожидания статического байпаса выход определенного ИБП выключен. ИБП автоматически переходит в предпочтительный рабочий режим, если это возможно.

Примечание: Если другие ИБП не могут поддерживать нагрузку, параллельная система переходит в режим принудительного статического байпаса. ИБП в режиме ожидания статического байпаса затем перейдет в режим принудительного статического байпаса.

Тестирование батареи

ИБП находится в режиме тестирования батареи, если ИБП проводит самодиагностику батареи или калибровку времени автономной работы.

Примечание: Тестирование батареи прервется при прерывании подачи питания от сети или активации технического аварийного сигнала, и ИБП вернется в штатный режим, когда питание от сети будет восстановлено.

Режим ECO

Режим ECO позволяет использовать ИБП в режиме питания нагрузки через байпасную линию при определенных обстоятельствах. При обнаружении ошибки (напряжение на байпасе за пределами допустимых значений, выходное напряжение ИБП за пределами допустимых значений и т. д.) ИБП автоматически перейдет в штатный режим работы или принудительный статический байпас. Главное преимущество режима ECO заключается в снижении потребления электрической энергии. В случае прерывания подачи питания от сети ИБП перейдет в режим работы от батареи для поддержания непрерывного питания нагрузки. Когда ИБП находится в режиме ECO, батареи заряжаются.

Примечание: При изменении конфигурации режима ECO на одном ИБП в составе параллельной системы параметры обновляются на всех ИБП этой параллельной системы.

Режим ECOnversion

Режим ECOnversion позволяет ИБП питать активную часть нагрузки через статический байпас. Инвертор остается включенным в параллель с источником байпаса и питает реактивную часть нагрузки. Коэффициент входной мощности ИБП, независимо от коэффициента мощности нагрузки, поддерживается на одном уровне, в то время как реактивная часть нагрузки существенно понижается во входном токе ИБП. В случае потери питания от электросети инвертор продолжает поддерживать выходное напряжение, таким образом, сбои и перепады напряжения во время перехода из режима ECOnversion практически отсутствуют. Когда ИБП находится в режиме ECOnversion, батареи заряжаются.

Примечание: При изменении конфигурации режима ECOnversion на одном ИБП в составе параллельной системы параметры обновляются на всех ИБП этой параллельной системы.

Режим ВЫКЛ.

ИБП не подает питание на нагрузку. Батареи заряжены и дисплей включен.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?