990-5910D-024

Consultar as informações de status do sistema

  1. Toque em Status.
    1. Toque em Entrada, Saída, Bypass, Bateria, Temperatura ou Paralelo para ver o status.

      Entrada

      Tensão F-F (entre fases) A tensão atual de entrada entre as fases.
      Corrente A corrente atual de entrada da fonte de alimentação CA por fase em amperes (A).
      Frequência A frequência atual de entrada em hertz (Hz).
      Tensão F-N (de fase a neutro)* A tensão atual de entrada fase-neutro em volts (V).
      Potência total A potência ativa total atual de entrada (de todas as fases) em kW.
      Potência A potência ativa atual de entrada (ou potência real) de cada fase em quilowatts (kW). A potência ativa é a parte do fluxo de energia que, calculada pela média de um ciclo completo da forma de onda CA, resulta na transferência líquida de energia em uma direção.
      Corrente de pico A corrente de pico de entrada em amperes (A)
      Fator de potência A proporção da potência ativa em relação à potência aparente.
      Energia O consumo total de energia desde o momento da instalação.

      Saída

      Tensão F-F (entre fases) A tensão de saída entre fases em volts (V) no inversor.
      Corrente A corrente de saída atual de cada fase em amperes (A).
      Frequência A frequência de saída atual em hertz (Hz).
      Tensão F-N (de fase a neutro)* A tensão de saída de fase a neutro em volts (V) no inversor.
      Carga A porcentagem da capacidade do nobreak usada atualmente em todas as fases. É exibida a porcentagem de carregamento da fase mais carregada.
      Corrente de neutro * A corrente atual de saída do neutro em amperes (A).
      Potência total A potência total de saída ativa atual (de todas as fases) em quilowatts (kW).
      Potência A potência ativa atual de saída (ou potência real) de cada fase em quilowatts (kW). A potência ativa é a parte do fluxo de energia que, calculada pela média de um ciclo completo da forma de onda CA, resulta na transferência líquida de energia em uma direção.
      Corrente de pico A corrente de pico de saída em amperes (A)
      Fator de potência O fator de potência de saída atual de cada fase. O fator de potência é a proporção da potência ativa em relação à potência aparente.
      Energia O total de energia fornecida desde o momento da instalação.
      Fator de crista O fator de crista de saída atual de cada fase. O fator de crista de saída é a proporção do valor de pico da corrente de saída em relação ao valor da RMS (valor eficaz).

      Bypass

      Tensão F-F (entre fases)* A tensão atual de bypass entre fases (V)
      Corrente A corrente atual de bypass de cada fase em amperes (A).
      Frequência A frequência de bypass atual em hertz (Hz).
      Tensão F-N (de fase a neutro) A tensão atual de bypass fase-neutro (V)
      Potência total A potência ativa total de bypass atual (de todas as fases) em quilowatts (kW).
      Potência A potência ativa de bypass atual de cada fase em quilowatts (kW). A potência ativa é a média de tempo do produto instantâneo da tensão e da corrente.
      Corrente de pico A corrente de pico de bypass em amperes (A)
      Fator de potência O fator de potência de bypass atual de cada fase. O fator de potência é a proporção da potência ativa em relação à potência aparente.

      Bateria

      Medidas A potência CC atual sendo consumida da bateria, em quilowatts (kW).
      A tensão atual da bateria (VDC).
      A corrente de bateria atual em amperes (A). Uma corrente positiva indica que a bateria está carregando; uma corrente negativa indica que a bateria está descarregando.
      A temperatura da bateria realizada a partir dos sensores de temperatura conectados em Celsius ou Fahrenheit .
      Bateria A quantidade de tempo antes de as baterias atingirem o nível de desligamento por baixa tensão. Também mostra o nível de carga da bateria como uma porcentagem da capacidade de carga total.
      A carga da bateria atual (Ah).
      Configuração Exibe o tipo de bateria. Para uma bateria modular, toque no botão Detalhes neste campo para ver os detalhes da bateria modular. Consulte Visualizar o status de baterias modulares.
      Status A condição geral do carregador.
      Modo O modo de operação do carregador (Desligado, Flutuação, Boost, Equalização, Cíclico, Teste).
      Capac de carregamento A capacidade máxima de carga em porcentagem da potência nominal do nobreak.

      Temperatura

      Temperatura ambiente Temperatura ambiente em graus Celsius ou Fahrenheit.
      Temp da bateria A temperatura da bateria em Celsius ou Fahrenheit a partir dos sensores de temperatura da bateria conectados.
      Temperatura A temperatura ambiente em Celsius ou Fahrenheit a partir dos sensores de temperatura conectados opcionais (AP9335T e AP9335TH). O nome deve ser configurado através da interface de gestão de rede.
      Umidade O percentual de umidade a partir dos sensores de umidade conectados opcionais (AP9335TH). O nome deve ser configurado através da interface de gestão de rede.

      Paralelo

      Corr. de entrada A corrente atual de entrada da fonte de alimentação por fase em amperes (A).
      Corr. de bypass A corrente atual de bypass da fonte de alimentação por fase em amperes (A).
      Pot total de saída A potência total de saída do sistema de nobreak paralelo mostrando a porcentagem de carga total e a potência total de saída em kW e kVA para o sistema paralelo.
      Corrente de saída A corrente de saída atual de cada fase em amperes (A).
      Número de nobreaks redundantes Número de nobreaks redundantes presentes.
      Configuração de redundância A configuração de redundância.
QR code for this page

Isto foi útil?