990-5910F-019

모듈형 배터리 상태 보기

  1. 상태 > 배터리 > 세부 정보를 선택합니다. 모듈형 배터리 솔루션의 개요가 표시됩니다. 각 모듈형 배터리 캐비닛 및 UPS 내부의 모듈형 배터리에 대한 배터리 차단기 상태를 확인할 수 있습니다(내부 배터리용 UPS 모듈에만 사용 가능). 배터리 기호가 빨간색이라면, 이는 모듈형 배터리 캐비닛 또는 UPS 내부의 모듈형 배터리에 경보가 있음을 의미합니다. 이 화면에 보이는 온도는 모듈형 배터리 캐비닛/UPS에서 측정된 최고 배터리 스트링 온도입니다.
  2. 내부(UPS에서)로 지정된 배터리 기호(내부 배터리용 UPS 모델에만 있음)를 탭하여 UPS 내부 모듈형 배터리의 정보를 보거나,ModBC # x로 명명된 배터리 기호를 탭하여 모듈형 배터리 캐비닛 x의 정보를 봅니다. 그런 다음 설치된 배터리 모듈의 수, 경보 여부, 각 배터리 스트링의 온도, 배터리 모듈 유형 등 각 배터리 스트링의 상세 정보를 볼 수 있습니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?