Desmantelamiento o traslado del armario de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación
- Apague completamente el sistema SAI.
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores del armario de derivación de mantenimiento y la aparamenta eléctrica aguas arriba en la posición OFF (abierto).
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de batería de la aparamenta eléctrica/solución de batería en la posición OFF (abierto).
- Retire los paneles frontales del armario de derivación de mantenimiento y del SAI.
- Si está presente, bloquee y etiquete el disyuntor de protección de retroalimentación BF2 en la posición OFF (abierto) en el SAI.
- Retire las placas inferior y superior frontal del armario
de derivación de mantenimiento.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico- No retire ninguna otra placa o panel mientras el sistema está bajo tensión.
- Antes de iniciar cualquier actividad laboral, se debe confirmar con una medición directamente en los terminales que no hay tensión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - En el armario de derivación de mantenimiento, mida
y verifique la AUSENCIA de tensión con una sonda multímetro
a través de los orificios de la cubierta transparente para entrada/derivación
y carga.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoMida y verifique la AUSENCIA de tensión con una sonda multímetro a través de los orificios de la cubierta transparente para entrada/derivación y carga.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - En el SAI, mida y verifique la AUSENCIA de tensión
con una sonda multímetro en cada barra colectora o terminal de
entrada, derivación, salida, neutro y DC. Consulte el manual
de instalación del SAI para obtener más información.
PELIGROPELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOMida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora o terminal de entrada/derivación/salida/neutro/barra colectora DC antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - En el SAI, desconecte y retire los cables de alimentación internos procedentes del armario de derivación de mantenimiento. Consulte el manual de instalación del SAI y Conexión de los cables de alimentación internos para más detalles. Guarde todas las piezas para volver a colocarlas.
- Retire los tornillos de la parte frontal que interconectan externamente el SAI y el armario de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento. Guarde todas las piezas para volver a colocarlas.
- Desconecte y retire todos los cables de señal del SAI. Consulte el manual de instalación del SAI para obtener más información.
- Si lo hay, retire el soporte de anclaje sísmico frontal del SAI y del armario de derivación de mantenimiento. Guárdelo para volver a colocarlo.
- Vuelva a colocar el panel frontal en el SAI.
- Eleve las patas del SAI hasta que las ruedas estén totalmente en contacto con el suelo.
- Aleje el SAI del armario de derivación de mantenimiento
haciéndolo rodar sobre las ruedas.
ADVERTENCIAPELIGRO DE VUELCO- Las ruedas del SAI están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
- Las ruedas del SAI están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
- Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - El armario de derivación de mantenimiento puede volcarse
fácilmente cuando no está interconectado con el SAI o montado
en el suelo. Tome las precauciones adecuadas para evitar que el armario
de derivación de mantenimiento vuelque. Si tiene el soporte de
transporte frontal original y no está dañado, instálelo
en el armario de derivación de mantenimiento para aumentar la
estabilidad.
ADVERTENCIAPeligro de vuelcoEl armario de derivación de mantenimiento puede volcarse fácilmente cuando no está interconectado con el SAI o montado en el suelo. Tome las precauciones adecuadas para evitar que el armario de derivación de mantenimiento vuelque.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Retire el panel lateral derecho del armario de derivación de mantenimiento y vuelva a instalarlo en el SAI. Para obtener más información, consulte Preparación del armario de derivación de mantenimiento y el SAI para el cableado.
- Retire las placas laterales izquierdas del armario de derivación de mantenimiento.
- Mida y verifique la AUSENCIA de tensión
en cada entrada/derivación/carga/neutro/barra colectora DC en
el armario de derivación de mantenimiento antes de continuar.
PELIGROPELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOMida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada entrada/derivación/carga/neutro/barra colectora DC antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Desconecte y retire los cables de alimentación del armario de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 10-80 kW, Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 100-150 kW o Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior.
- Desconecte y retire los cables de señal del armario de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de señal.
- Vuelva a colocar las placas laterales izquierdas en el armario de derivación de mantenimiento.
- Vuelva a colocar el panel frontal en el armario de derivación de mantenimiento.
- Eleve las patas del armario de derivación de mantenimiento hasta que las ruedas estén totalmente en contacto con el suelo.
- Ahora puede mover el armario de derivación de mantenimiento
empujándolo sobre las ruedas.
ADVERTENCIAPELIGRO DE VUELCO- Las ruedas del armario de derivación de mantenimiento están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
- Las ruedas del armario de derivación de mantenimiento están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
- Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del armario de derivación de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Si lo hay, retire el soporte de anclaje sísmico trasero del armario de derivación de mantenimiento y los anclajes sísmicos del suelo. Guárdelo para volver a colocarlo.
- El armario de derivación de mantenimiento puede volcarse
fácilmente cuando no está interconectado con el SAI o montado
en el suelo. Tome las precauciones adecuadas para evitar que el armario
de derivación de mantenimiento vuelque. Si tiene el soporte de
transporte trasero original y no está dañado, instálelo
en el armario de derivación de mantenimiento para aumentar la
estabilidad.
ADVERTENCIAPeligro de vuelcoEl armario de derivación de mantenimiento puede volcarse fácilmente cuando no está interconectado con el SAI o montado en el suelo. Tome las precauciones adecuadas para evitar que el armario de derivación de mantenimiento vuelque durante su manipulación y preparación para el transporte o envío.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Para el transporte en distancias
más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del armario
de derivación de mantenimiento:
ADVERTENCIAPELIGRO DE VUELCOPara el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del armario de derivación de mantenimiento, asegúrese de lo siguiente:- que el personal encargado del transporte tenga las habilidades necesarias y haya recibido la formación adecuada;
- utilizar las herramientas pertinentes para levantar y transportar el armario de derivación de mantenimiento de forma segura;
- proteger el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.Requisitos de transporte:
-
Monte el armario de derivación de mantenimiento en posición vertical en el centro de un palé adecuado con estas dimensiones mínimas: ? mm x ? mm. El palé debe tener capacidad para soportar el peso del armario de derivación de mantenimiento: 110-120 kg (243-265 lbs).
-
Utilice medios de fijación adecuados para montar el armario de derivación de mantenimiento en el palé.
-
Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.
PELIGROPELIGRO DE VUELCO- El armario de derivación de mantenimiento debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
- Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIAComportamiento imprevisto del equipoNo levante el armario de derivación de mantenimiento con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblarlo o dañarlo.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga
uno de estos procedimientos:
- Desmantele el armario de derivación de mantenimiento, o bien
- Traslade el armario de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación para instalarlo.
- Solo en caso de instalar el armario de derivación
de mantenimiento en una nueva ubicación: Siga el manual de
instalación para instalar el armario de derivación de mantenimiento
en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para entrada de cables por
la parte superior o Procedimiento de instalación para entrada de cables por
la parte inferior para
obtener información general sobre la instalación. La puesta
en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.
PELIGROPELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOLa puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.