990-5909B-012

Procédure d'installation pour l'entrée des câbles par le bas

Alimentation secteur simple

Alimentation secteur double

ATTENTION
Danger de basculement
Ne retirez pas les supports de transport de l'armoire de bypass de maintenance tant qu'elle n'est pas fixée au sol ou raccordée à l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Suivez le manuel de l'ASI pour préparer l'ASI en vue de son installation.
  2. Préparation de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI pour les câbles.
  3. Pour un système avec boîtier de câblage : Réinstallez le boîtier de câblage
  4. Raccordement des câbles d'alimentation interne.
  5. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  6. Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le bas.
  7. Raccordement de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance.
  8. Raccordement des câbles de signal.
  9. Dernières étapes d'installation.
  10. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation depuis l'armoire de bypass de maintenance dans l'ASI et pour terminer l'installation de l'ASI.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?