990-5909B-012

Installation de l'ancrage sismique (en option)

Utilisez les kits d'installation en option GVSOPT002 (fournis avec l'ASI) et GVSOPT003 pour cette procédure.
  1. Interconnectez les ancrages arrière de l'ASI (à gauche) et de l'armoire de bypass de maintenance (à droite) avec la plaque d'interconnexion et quatre boulons M8 (fournis).
  2. Fixez le/les ancrage(s) arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans l'ancrage arrière est de ø14 mm.
  3. Retirez les supports de transport de l'armoire de bypass de maintenance.
  4. Installez les supports de fixation arrière sur l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance avec les vis M8 (fournies).

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance

  5. Mettez l'armoire de bypass de maintenance en place afin que le support d'ancrage se connecte à l'ancrage arrière. Le support d'ancrage avant est installé dans les étapes finales de l'installation.
    NOTE: Ne mettez pas l'ASI en place pour le moment.

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance

Code QR pour cette page

Contenu utile ?