990-5909B-012

Raccordement de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance

  1. Réinstallez le panneau latéral supérieur gauche et la plaque transparente sur l'armoire de bypass de maintenance.

    Vue du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance

  2. Uniquement avec boîtier de câblage : Réinstallez la plaque latérale inférieure gauche.
  3. Retirez les supports de transport du coffret de l'armoire de bypass de maintenance, s'ils n'ont pas déjà été retirés pour l'ancrage sismique.
  4. Retirez les trois vis d'interconnexion du côté gauche de l'armoire de bypass de maintenance. Mettez-les de côté pour l'interconnexion.

    Vue avant de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance

  5. Positionnez l'ASI à proximité de l'armoire de bypass de maintenance en laissant un peu d'espace libre entre les armoires.
  6. Mettez l'ASI en place contre l'armoire de bypass de maintenance. Le support arrière de l'armoire de bypass de maintenance doit être connecté à l'ASI.

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI

  7. Installez les trois vis d'interconnexion entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance comme illustré.

    Vue avant de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance

  8. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI et de l'armoire de bypass de maintenance à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance sont à niveau.

    Vue avant de l'ASI

    ATTENTION
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l’armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?