990-5909B-012

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPSU80G 110 (242,51) 1 485 (58,46) 318 (12,52) 850 (33,46)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?