Préparation de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI pour les câbles
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas ou ne poinçonnez pas de trous pour des câbles ou des conduites d'alimentation
quand la plaque passe-câbles est installée. Ne percez pas ou ne poinçonnez pas de
trous à proximité de l'armoire de bypass de maintenance.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Retirez le panneau avant de l'armoire de bypass de maintenance.
- Retirez le couvercle supérieur de l'armoire de bypass de maintenance.
- Retirez les plaques latérales supérieure et inférieure gauche de l'armoire de bypass de maintenance.
- Retirez les panneaux inférieur et supérieur avant de l'armoire de bypass de maintenance.
- Retirez la plaque transparente au-dessus du disjoncteur supérieur.
- Uniquement pour l'entrée de câble inférieure dans une armoire de bypass de maintenance de 100 à 150 kW : Retirez les jeux de barres et les isolants indiqués dans l'armoire de bypass de maintenance pour augmenter l'espace d'acheminement des câbles.
- Retirez le panneau latéral de droite de l'ASI et réinstallez-le sur le côté droit de l'armoire de bypass de maintenance. Pour l'installation avec une ASI pour batteries internes, installez les 10 supports (A) du kit d'installation 0H-1717. Réutilisez les vis de l'ASI.
- Uniquement pour le système avec entrée des câbles par le haut :
- Retirez le panneau du couvercle supérieur de l'armoire de bypass de maintenance.
- Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles ou des conduites d'alimentation. Les conduites ne sont pas fournies.
- Réinstallez le panneau du couvercle supérieur de l'armoire de bypass de maintenance.
- Uniquement pour l'entrée de câble inférieure :
- Retirez le panneau de la partie inférieure de l'armoire de bypass de maintenance.
- Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles ou des conduites d'alimentation. Les conduites ne sont pas fournies.
- Réinstallez le panneau dans la partie inférieure de l'armoire de bypass de maintenance.
- Réinstallez le couvercle supérieur sur l'armoire de bypass de maintenance à l'aide de quatre vis.