990-5909B-012

Précautions de sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lisez toutes les instructions du manuel d'installation avant d'installer ce produit ou de travailler dessus.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
N'installez pas le produit tant que tous les travaux de construction n'ont pas été terminés et que le local d'installation n'a pas été nettoyé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Le produit doit être installé conformément aux caractéristiques et critères définis par Schneider Electric. Cela concerne en particulier les protections externes et internes (disjoncteurs amont, disjoncteurs batteries, câblage, etc.) et les critères environnementaux. Schneider Electric décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces obligations.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Le système d'ASI doit être installé conformément aux réglementations locales et nationales. Pour l'installation de l'ASI, conformez-vous :
  • à la norme IEC 60364 (notamment 60364–4–41- Protection contre les chocs électriques, 60364–4–42 - Protection contre les effets thermiques et 60364–4–43 - Protection contre les surintensités), ou
  • A la norme NEC NFPA 70, ou
  • Au Code canadien de l'électricité (Canadian Electrical Code, C22.1, Chap. 1)
selon la norme applicable localement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Installez le produit dans une pièce à température régulée dépourvue de produits contaminants conducteurs et d'humidité.
  • Installez le produit sur une surface non inflammable, plane et solide (sur du béton, par exemple) capable de supporter le poids du système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le produit n'est pas conçu pour les environnements inhabituels suivants, et ne doit pas y être installé :
  • fumée nocive ;
  • mélanges explosifs de poussières ou de gaz, gaz corrosifs, conducteurs inflammables ou chaleur radiante provenant d'une autre source ;
  • humidité, poussière abrasive, vapeur ou environnement excessivement humide ;
  • moisissures, insectes, vermine ;
  • air salin ou fluide frigorigène de refroidissement contaminé ;
  • degré de pollution supérieur à 2 selon la norme IEC 60664-1 ;
  • exposition à des vibrations, chocs et basculements anormaux ;
  • exposition directe à la lumière du soleil, à des sources de chaleur ou à des champs électromagnétiques élevés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour les câbles et conduits sur les panneaux de l'ASI, ni ceux installés à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE
N'apportez pas de modifications mécaniques au produit (notamment, ne retirez pas de parties de l'armoire et ne percez pas d'orifices) non décrites dans le manuel d'installation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
risque de surchauffe
Respectez les consignes concernant l'espace libre autour du produit et ne couvrez pas les orifices d'aération lorsque le produit est en marche.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?