990-5909B-006

Procedimiento de instalación para entrada de cables por la parte superior

Instalación sin conducto: suministro de red simple principal

Instalación con conducto: suministro de red simple principal

Instalación sin conducto: suministro de red con dos entradas

Instalación con conducto: suministro de red con dos entradas

ATENCIÓN
Peligro de vuelco
No retire los soportes de transporte del armario de derivación de mantenimiento hasta el momento de fijarlo al suelo o de interconectarlo con el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Siga las indicaciones del manual del SAI a fin de preparar el sistema para la instalación.
  2. Preparación del armario de derivación de mantenimiento y el SAI para el cableado.
  3. Para un sistema con conducto: Instalación del conducto
  4. Conexión de los cables de alimentación internos.
  5. Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
  6. Siga uno de estos procedimientos:
  7. Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento.
  8. Conexión de los cables de señalización.
  9. Instalación final.
  10. Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de alimentación del armario de derivación de mantenimiento en el SAI y para completar el resto de la instalación del SAI.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?