990-5910E-037

访问已配置的网络管理界面

网络管理卡 Web 界面兼容:
Windows® 操作系统:

  • Microsoft® Internet Explorer® (IE) 10.x 或更高版本(开启兼容性视图)。

  • 最新版本的 Microsoft Edge


所有操作系统:
  • 最新版本的 Mozilla® Firefox® 或 Google® Chrome®

以下内容为从 Web 界面访问网络管理界面的步骤。启用后,也可以使用以下界面:

  • SSH

  • SNMP

  • FTP

  • SFTP

注: 请访问 www.schneider-electric.com 查看产品的Security Deployment Guidelines and Security Handbook

网络管理卡支持 NTP 连接以实现时间同步。确保整个 UPS 系统(单机或并机)中仅设置一个网络管理界面以同步时间。

在使用 Web 界面时,可使用以下协议中的任意一种:

  • HTTP 协议(默认禁用),该协议通过用户名和密码提供身份验证,但是没有加密。

  • HTTPS 协议(默认启用),该协议通过安全套接字层 (SSL) 提供额外的安全性,对用户名、密码和正在传输的数据进行加密,并通过数字证书对网络管理卡进行身份验证。

请参阅启用 HTTP/HTTPS 协议

默认情况下,会对网络管理卡禁用 SNMP 协议,以避免网络安全风险。必须启用 SNMP 协议,才能使用网络管理卡的监控功能或者连接到 EcoStruxure IT GatewayStruxureWare Data Center Expert。您可以启用和使用以下任一 SNMP 协议:

  • SNMPv1,可提供最低安全性。如果使用此协议,施耐德电气建议自定义访问控制参数以增强安全性。

  • SNMPv3,可同时采用加密和身份验证来提供额外的安全性。施耐德电气建议使用此协议提高安全性并自定义访问控制参数。

请参阅启用 SNMP 协议

本页的QR代码

这有帮助吗?