在并机系统中隔离单机 UPS
执行本操作可关闭并机系统中某个正在运行的 UPS。
注: 在开始本操作前,请确保剩余的
UPS 可以为负载供电。
注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
- 在此 UPS 上,点击,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
- 常规关机步骤:注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
- 在此 UPS 上,选择或按住系统级控制器上的逆变器关闭按钮(长按 5 秒)。
- 断开此 UPS 的设备输出断开装置 UOB。
- 断开此 UPS 的静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
- 断开此 UPS 的电池断开装置。
- 断开此 UPS 的设备输入断开装置 UIB。