990-5910G-037

更换过滤网(GVSOPT001 和 GVSOPT015)

  1. 打开 UPS 的前面板。
  2. 拆下旧过滤网:向上推过滤网,直到从底部两个金属固定夹中脱开,然后拉出。
  3. 握住新过滤网的两侧并按如下方法装入:向上推过滤网,推入门框,直到卡入两个金属固定夹中。
  4. 将随附的两个橡胶垫片安装在柜门两侧,尽可能靠近门框的边缘。在下次更换过滤网时,根据需要更换橡胶垫片。
  5. 合上 UPS 的前面板。
  6. 重启过滤网计数器,请参阅配置过滤网提示
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.