990-5910D-037

关闭带有 Kirk-Key 的单机 UPS 系统,使其进入维修旁路运行模式

注: 仅在断路器的指示灯亮起时,才可以操作该断路器。
  1. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式
  2. 按住 SKRU 按钮,转动并从 SKRU 联锁装置中拔出钥匙 A。
  3. 将钥匙 A 插入维修旁路断路器 MBB 的联锁装置中,然后转动钥匙。
  4. 闭合维修旁路断路器 MBB。
  5. 断开设备输出断路器 UOB。
  6. 转动并从设备输出断路器 UOB 的联锁装置中拔出钥匙 B。
  7. 将钥匙 B 插入 SKRU 联锁装置中,然后将钥匙转动至锁定位置。
  8. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器停止
  9. 断开静态开关输入断路器 SSIB(如有)。
  10. 断开电池断路器。
  11. 断开设备输入断路器 UIB。
本页的QR代码

这有帮助吗?