990-5910G-037

在维修旁路运行模式下启动 UPS 系统

注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
  1. 闭合设备输入断开装置 UIB(如已断开)。
    显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
  2. 选择控制 > 引导顺序 > 启动 UPS 系统控制 > 引导顺序 > 启动并机系统中的 UPS,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
  3. 常规启动步骤 - 含外部维修旁路断路器 MBB 的 UPS 系统
    注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
    1. 闭合设备输入断开装置 UIB(如已断开)。
    2. 闭合静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
    3. 闭合电池断开装置。
    4. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式(如有可能)。
    5. 闭合设备输出断开装置 UOB。
    6. 对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 a 到 e。
    7. 闭合系统隔离断开装置 SIB(如有)。
    8. 断开维修旁路断开装置 MBB。
    9. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器打开或按住控制器上的逆变器运行按钮(长按 5 秒)。
  4. 常规启动步骤 - 含内部维修断开装置 IMB(无 MBB)的 UPS 系统
    注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
    1. 闭合设备输入断开装置 UIB(如已断开)。
    2. 闭合电池断开装置。
    3. 对简化 1+1 并机系统中的其他 UPS 重复步骤 a 到 b。
    4. 断开内部维修断开装置 IMB。
    5. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器打开或按住控制器上的逆变器运行按钮(长按 5 秒)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.