990-5910F-004

Start UPS-systemer op fra vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilhørende afbryderindikator lyser.
  1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB), hvis den er åben.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start UPS-system op eller Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system , og følg vejledningen på displayet.
  3. Generisk startprocedure for et UPS-system med ekstern vedligeholdelsesbypassbryder MBB:
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB), hvis den er åben.
    2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
    3. Luk batteriafbryderne.
    4. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift , hvis det er muligt.
    5. Luk enhedsudgangsafbryderen (UOB).
    6. Gentag trin a til e for andre UPS'er i et parallelsystem.
    7. Luk systemisoleringsafbryderen (SIB) (hvis til stede)
    8. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
    9. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter , eller tryk på ON-knappen til vekselretteren (hold nede i fem sekunder) i controllerafsnittet.
  4. Standardstartprocedure for et UPS-system ved hjælp af den interne vedligeholdelsesafbryder IMB (ingen MBB til stede):
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB), hvis den er åben.
    2. Luk batteriafbryderne.
    3. Gentag trin a til b for anden UPS i et forenklet 1+1 parallelsystem
    4. Åbn den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB)
    5. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter , eller tryk på ON-knappen til vekselretteren (hold nede i fem sekunder) i controllerafsnittet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?